Programmation
directe* sur le
module |
|
|
|
|
Cahier des charges
Nous allons traiter un extrait d'un programme qui gère un parking souterrain.
Nous voulons comptabiliser le nombre de véhicules stationnés dans ce parking. Ce dernier comporte deux barrières d'accès dont l'une est réservée aux abonnés qui la déverrouille à l'aide d'une clé.
Pour des raisons de sécurité nous devons également évacuer les émanations de gaz toxique, tel que le CO2, à l'aide d'un ventilateur, la concentration du gaz est mesurée à l'aide d'un capteur spécialisé fournissant une valeur de sortie comprise entre 0 et 10V.
Affectation des entrées/sorties et blocs fonctions :
 I2 : détection de la barrière d'entrée abonné.
 I5 : déverrouillage abonné.
 I3 : détection de la barrière d'entrée public.
 C3 : compteur du nombre de véhicules dans le parking.
 A2 : comparateur de la mesure de CO2 avec le seuil autorisé.
 Q4 : commande du ventilateur d'extraction d'air vicié.
Afficher le schéma électrique en LADDER
* Programmation avec les touches du produit uniquement en LADDER, paramétrage en FBD ou LADDER.
|